解决以下的烦恼!

大型影像信息系统_01
  • 矗立在街头的电子大屏幕,够不够完美呢?
  • 商场活动和指导信息等需要一目了然。
  • 生活设施的监视为24小时365天,对耐用性要求很高。

看得清楚篇

从街道影像信息播放到公共设备监控,
高清大画面予以全力支持三菱电机的影像系统解决方案。

大型影像信息系统_02

点亮街道的超大型户外LED屏幕,拥有长时间可信赖性且最适合于监视室的DLP®显示墙等,以及在公共空间、办公室、商业空间、产业等社会的各个场合都能广泛应用的影像沟通,三菱电机的影像设备正以它丰富的功能和解决方案做出巨大贡献。

显示墙

三菱电机显示墙因其卓越的色彩表现,超长的使用寿命,高度的可靠性以及在关键任务的应用方案中,如:公共控制室,电站,交通控制中心以及应急管理处的便捷的维护使其成为全球及中国的专业集成商的首选。出色的整屏均匀度和色彩表现力同样使得显示墙在广电和监控领域中成为备受推崇的选择。

大型影像信息系统_03
Diamond Vision LED显示系统

Diamond Vision™ LED显示系统

用于体育场、赛车场、演播室、演唱会现场和建筑外立面的大型影像系统,能够应对全天候的高亮度显示屏,并且无论各种尺寸的显示都得心应手,带来动感瑰丽的显示画面。


产品详细信息点击这里