新人OL陈小姐的办公室奋斗日记
电梯快来快来篇

电梯快来快来篇

多睡了会懒觉的陈小姐,急忙赶着上班,早上的电梯大堂里人满为患...陈小姐能赶得上吗!电梯能来吗?

  • 电梯快来快来篇

高效的配梯・运行,缓解焦躁情绪!
三菱电机的门禁联动式目的层预报系统。

目的层预报系统_01

上下班时段等乘梯高峰的时候,等待时间长,非常不便。三菱电机的门禁联动式目的层预报系统,在入口处刷一下ID卡,系统就能自动登录目的层,可以整合去同一目的层的乘客。减少了中途停留的损耗,缩短乘梯时间和等候时间,实现高效运行,缓和了高峰时的混杂情况,是具有划时代意义的系统。

通过高效运行,大幅削减等待时间以及乘梯时间

导入前 没有目的层预报系统 平均停留层数7~8层左右 5分钟输送人数150.5人、导入后 有目的层预报系统 平均停留层数 3层左右 5分钟输送人数 174.3人 效率提高约16%
  • 目的层预报系统_02

    候梯时间过长,等待人员排起长龙。
    (有时甚至排队到门外・・・)

  • 目的层预报系统_03

    对目的层进行归纳并分配梯号,运输效率提高,
    缓解了排长龙的情况。

系统构成

通过速通门时,读取使用者的ID卡信息。ID信息通过联动控制器,自动在电梯侧登录目的层。
电梯将各使用者被分配的梯号在速通门上显示出来。

系统构成

产品详细信息点击这里