影像设备

Diamond Vision™ LED显示系统

Diamond Vision™ LED显示系统_01

日本三菱电机是全彩大屏幕的先驱。早于1980年已在美国洛杉矶的道奇球场安装了全球首台全彩大屏幕。在产品技术上经过多于25年不断的改良创新,现已成为全球各主要体育馆、赛车场、竞技场等体育场地的主要显示设施。

三菱Diamond Vision™ LED显示系统由最初期以CRT管型为发光原件,直到现行的LED型号,已于全球提供超过1,000台的大型户内及户外显示屏。

三菱Diamond Vision™ LED显示系统亦不断创造不同的世界纪录,并肯定了在大型显示屏业务上的地位。

特征

Diamond Vision LED显示系统_02

经过多年努力的发展及技术上的研究及改进,三菱Diamond Vision™ LED显示系统产品系列均引用以下的技术特点以达到最高质量的显示效果

(open new window)详情
  1. (一) 动态像素控制 - 以像素与像素抽样时间重迭的技术做出动态像素的效果以提高显示屏的总体像素密度。
  2. (二) 三菱专利颜色空间转换 - 使在LED特性下的颜色空间坐标,校正回PAL或NTSC时应有的颜色空间坐标,使LED屏幕能做到更好更自然的颜色效果。
  3. (三) 单点单调的LED自动亮度调较技术 - 使显示屏得到最均匀的整体亮度。
  4. (四) 4096级的灰度控制 - 屏幕影像的整体颜色变化更细致。
  5. (五) EDTV - 加倍解像电视影像处理系统以减退传统电视出现的影像闪动的问题。