我们将第9次环境计划期间作为实现《环境展望2021》“完美落幕的3年”,在第8次环境计划4大核心的基础上,新增“有效利用水资源”和“提高海外工厂的环境管理水平”等重点项目。通过该计划,为实现17项《可持续发展目标(SDGs)》中的“7.廉价和清洁能源”及“13.气候行动”等6个目标作贡献。

实现低碳社会的举措

削减生产过程中的排碳量

为综合评估和管理对全球暖化的影响,继第8次环境计划,推进“削减能源CO2”和“CO2以外的温室气体(SF6、HFC、PFC)”的相应活动。

目标:2020年度生产过程中温室气体总排放量的CO2换算量抑制在147万吨以下。

生产过程中的减排计划

  1. *1 基准年度:CO2: 本公司单独为1990年度、日本境内关联公司为2000年度、日本境外关联公司为2005年度
    CO2以外的温室气体:本公司单独及日本境内关联公司为2000年度、日本境外关联公司为2005年度。
  2. *2 一般社团法人 日本电机工业会的公布值(1997年)
  3. *3 制定第8次环境计划时的电气事业联合会的公布值(2012年)。
  4. *4 日本境外排放系数是参照一般社团法人日本电机工业协会的公布值(2003年)计算得出。
  5. *5 CO2以外的温室气体全球暖化潜势系数是参照IPCC第二次评估报告书公布值(1995年)计算得出。
  6. *6 第9次环境计划的统计范围新增三菱电机汽车部件(中国)有限公司和三菱电机捷敏功率半导体(合肥)有限公司。

CO2以外的温室气体削减措施

到2019年度制定SBT*1,明确实现低碳社会的路线图,同时力争取得SBTi*2的认定。

  1. *1 SBT(Science Based Targets):基于科学依据的温室气体减排目标。
  2. *2 SBTi(Science Based Targets倡议):推进和认定SBT的NPO组织。2015年由CDP、联合国全球契约、WRI(世界资源研究所)、WWF(世界自然基金会)4家组织联合设立。

为产品使用过程中的减排作贡献

在第8次环境计划的基础上,开展“通过提高节能效率削减使用过程中的排碳量”和“产品使用过程中的减排贡献度的可视化与扩大”活动。

目标:产品使用过程中的排碳量比2000年度平均削减35%
产品使用过程中的减排贡献量保持在7,000万吨

通过提高节能效率的产品使用过程中的减排计划

产品使用过程中的减排贡献量

建设循环型社会的举措

有效利用资源

本公司及日本境内关联公司已达到最终处置率的目标值,并一直保持。海外关联公司开展彻底分类、再生资源化及高效收集运输,在第8次计划的基础上进一步提升整体绩效。

目标:最终处置率日本境内低于0.1%、海外低于0.5%。

日本境外最终处置率的削减计划

削减资源使用量

将建设循环型社会提升为首要课题,开展“削减产品的使用量”和“扩大资源循环事业”活动。

目标:资源使用量比2000年度平均削减40%

削减资源使用量计划

扩大资源循环事业

三菱电机集团除了家电产品的塑料再生以外,还开展电梯翻新、发电机线圈更换及楼房用多联式空调“Replace”等的资源循环事业,在第8次环境计划的基础上,继续扩大上述事业。

有效利用水资源

面对全球愈加重视水资源,第9次环境计划制定了新的用水量目标。基于目标,在日本境内外80处工厂中彻底实施用水排水量管理,通过节水和再利用削减用水量。

目标:销售额单位用水量比2010年度年均削减1%

用水量及单位能耗削减计划

实现与自然共生社会的举措

自然保护活动

持续举办“三菱电机户外教学”和“山林保护活动”。

目标:“三菱电机户外教学”和“山林保护活动”的累计参加人数力争比2018年3月时增加1.2万人、达到5.1万人。

参加三菱电机户外教学与山林保护活动的增员计划

工厂保护生物多样性的活动

根据爱知目标*设定的公司内部活动方针,在日本境内所有工厂实施生物调查,推进生物多样性的保护活动,并在各工厂开始开展保护地区特有物种、管理物种和顾及周围生态系统的绿化活动。

  • * 爱知目标:2010年10月在爱知县名古屋市召开的生物多样性公约第10届缔约方大会(COP10)通过的以“保护生物多样战略计划2011-2020”为核心的全球目标。

强化环境经营根基

切实应对环境管控标准

为了切实应对欧盟欧州RoHS2限制使用有害成分指令,推动研发替代技术。

提高环境管理水平

在日本境外所有工厂中强化守法合规监控,推进开发各种法规适用技术,降低工厂环境风险,提高环境管理水平。