节能环保

精于节能 尽心环保

精于节能 尽心环保_01

环保宣言 “eco changes 精于节能 尽心环保” 充分体现了三菱电机集团从家庭、办公室、 工厂到社会基础设施乃至宇宙的广阔业务领域, 率先垂范为建设低碳社会和循环型社会作贡献的环保经营姿态。

环保宣言在秉承三菱电机集团 “追求优质产品, 不断改革创新” 的企业宣言“Changes for the Better” 宗旨的同时, 亦展现出我们与客户同心协力, 共建环保型社会的进取姿态。 此外, 复数形式的 “changes” 代表凝聚每位员工自发的 “创新” 精神, 在产品的开发、 生产、 运输过程, 以及产品、 系统和服务的使用过程、 乃至再生过程的各环节中不断 “改革创新” 的坚定意志。 三菱电机集团充分发挥在众多领域积累的雄厚的节能技术实力, 尽心竭力地保护地球环境, 努力创建绿色环保世界。

“eco changes 精于节能 尽心环保” 宣言表明了三菱电机集团以卓越的产品实力, 努力打造 “国际先进环保企业”, 为建设和谐社会作贡献的强烈愿望。

【eco changes标志的设计理念】

晶莹翠绿的球形象征着从实体家庭到浩瀚宇宙让地球变得更美好;动感轨迹代表了员工的自发“创新”、与客户同心协力“变革社会”及迅捷的行动力。

对社会的环保变革/对商务的环保变革/对生活方式的环保变革

核心技术是我们环保变革的强大后盾 一如既往地追求国际最先进技术

从家庭到宇宙,新一代功率电子技术。 SiC功率器件

減少功率损耗 90%

精于节能 尽心环保_02

本集团使用比目前广为使用的Si(硅)功率损耗小得多的新一代材料SiC(碳化硅)开发功率半导体。已验证与使用Si功率半导体相比,变频器(输出:20kW)发生的功率损耗约可降低90%※。我们还发售了世界首款搭载SiC二极管的室内空调机等,推进SiC功率器件实用化的研发。

将功率变换损耗抑制在最小。 太阳能发电系统用高效变频器

日本国内最高的功率变换效率 98.0%

精于节能 尽心环保_03

我们研制出采用SiC功率器件的额定1200V/75A功率模块,并装载于输出5kW的太阳能发电系统用变频器,已验证功率变换效率为98.0%※,是日本国内最高的功率变换效率。

以独创的技术扩大报废家电产品的塑料再利用,并事业化。 大规模高纯度塑料再循环技术

大幅提升塑料再循环率 6%→70%

精于节能 尽心环保_04

我们独创开发了大规模高纯度塑料再循环技术,再生材料工厂也于2010年开工。对从报废家电产品中回收的“混合碎塑料”进行甄选并以超过99%的高纯度提 取PP、PS和ABS三大主要塑料*,去除欧洲等地区禁含的含溴塑料,较以前相比,能再利用于新产品的高品质塑料的总量提高了10倍之多※1(从传统的6%最大提高到70%)。通过该项日本首创※2技术及其事业化,推进可自我循环的塑料再利用。

  1. ※1 本公司比较数据
  2. ※2 2011年10月本公司调查数据。
  • * 主要三大塑料:PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)

长期耐用的“抗污技术”。〜混合纳米涂层〜 防污涂层技术

减少电力损耗30%

精于节能 尽心环保_05

由本公司开发,世界首创※1涂层技术“混合纳米涂层”既可抗亲水性污垢可又抗油性污垢,且能适用于从金属到塑料几乎所有的材料。在减少维护(清扫)的频度的同时,又保持了节能性能和能力。例如,用于室内空调机可减少30%※2由污垢造成的多余的功率损耗。

  1. ※1 用于民用电气设备