据悉,三菱电机株式会社近期研发出了一项有趣而意义深远的新技术。该技术利用海水的导电性,让海水向空中喷射出水柱,从而实现通信传播。三菱电机对此进行了使用海水天线接收地上数字电视的播放实验,并成功播放了经由海水天线“Sea Aerial”传输而来的信号画面。三菱电机这项创新性技术的开发和应用,将为未来天线的设置带来革新性和便捷性的发展。

应用模拟图,天线结构

众所周知,天线的开发经过了长期实践、经验的积累,作为硬件的天线发展已步入了成熟期。一般情况下,波长决定了天线的尺寸,低周波数的天线就有几米到几十米的高度。只有规模庞大的载体才能支撑起如此巨大的天线。这样一来,天线的搭建无疑就受到了来自土地、人工、时间等各方面的限制。三菱电机着眼于可以自由变换形状、导电性的液体作为天线的新素材,利用丰富的海水资源,开发了这款新技术——海水天线。海水天线成功弥补了传统天线搭建的不足,无论是海岸还是海上,只要有海水的地方,就可以便捷地搭建出大型喷水装置,来构建可移动的大型天线。而且设备小型化,用船就可以随意移动。

金属与海水电流流通方法的不同之处

三菱电机开发出了独特的输电装置,该装置带有四分之一波长的筒状绝缘喷嘴,从而可以隔断从连接水柱的高周波电源部分到海里的电流,大大提高了天线的效率。再者,由于海水的导电性比金属弱,要制成同等效率的天线,需要更粗的水柱。为此,三菱电机的科研人员,反复进行尝试、模拟试验,最终开发出的这款海水天线不仅可以成功接收地上数字信号,而且天线的效率※高达70%,达到实际运用标准。

  • 通电之后的电力相对应空间所放射电力的比例
新开发的供电构造及模型

三菱电机开发出的这款可移动海水天线,是人工技术与大自然资源的完美结合,为未来的可持续发展贡献了力量和智慧,也让世人期待着三菱电机在未来也能继续给社会带去更多更加新颖有趣实用的新技术,为未来科技发展作出更多贡献。