• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

展会预告 | 2020 CME 三菱电机AI+加工机新品国内首秀

返回

三菱电机以AI引领技术革新,加工机新品即将国内首秀!

7月1日~4日,上海虹桥国家会展中心(地址:崧泽大道333号)三菱电机将在NH-14展位展示最新技术与产品,诚邀您现场体验三菱电机 AI 之力!

新机型首次国内亮相

NEW 01 电火花放电加工机 SG8M

SG8M引领智能制造时代装备技术的革新,采用D-CUBES 的传感技术与AI 技术-Maisart实时控制最适加工状态,搭载对应IoT的最新控制装置,并且提升设备的机械刚性,在兼顾高精度和高生产性的同时,为多样加工提供高速且稳定的保障。

NEW 02 电火花放电加工机 SG8P

面向要求高精度加工、暗面、镜面等高品质加工的光学、连接器摸具。SG8P对机床本身、电源、控制系统进行了全面升级,是为了满足高品质加工面质量需求的三菱电机电火花的新机型。三菱电机全力支援解决制造精密塑料模具现场的问题。

三菱电机加工机——智能制造典范

No. 01  电火花放电加工机 SV8-P

拥有三菱电机AI技术【Maisart】与【D-CUBES】,兼具高精度与高生产性的新一代机器。

√ 通过AI技术将动作最适化控制与高速抬刀进行优化相乘,使加工效率大幅提高。从细微部到大面积加工,满足高精度化、高生产性化的多样制造要求。

√ 标准装备了三菱电机独家研发的"THERMAL BUSTER"

?热变量补偿+Z轴冷却构造抑制了机械的热变量

?通过『可见监视器』使环境温度变化可视化

√ 内部制造NC机器+独家伺服控制技术+搭载高精度驱动零件,实现了长轴步距加工的高精度。

No. 02 MV1200R-MC 线切割加工机

MV1200R-MC的XYUV轴使用光电驱动系统,实现平衡稳定加工,以及高速加工。较以往机型,加工效率操作性能大幅度提升,并且步距精度性能显著提高。


No. 03 MP1200-DC 高精度线切割加工机

新一代加工系统与最佳机械构造,采用纳秒响应光电驱动系统(Opt Drive System)。加工液温度控制系统,同步管理机械结构的温度与加工液温度,抑制结构的温度变化。采用热变量补偿,高刚性机械结构,提高轴移动精度。

三菱电机“AI+制造”助力智能制造

加工机作为智能制造的基础装备,一方面融合先进科技实现高精度、高速度、高效率生产的加工要求,另一方面也在网络化、信息化、数字化方面不断提升,成为智能工厂中的重要组成部分。继融合传感技术、IoT技术等之后,三菱电机率先将AI人工智能技术导入加工机系统中,在e-F@ctory智能制造解决方案框架下促进可视化、可分析、可改善的生产和管理,帮助客户实现面向未来的先进制造。更多机型可参观“三菱电机智能装备应用体验中心(常熟)”,精密加工、智能制造看三菱电机!

现在扫码可领展会门票。

 

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet