• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

iQ Monozukuri 工程远程监视解决方案新产品发布

返回

iQ Monozukuri工程远程监视解决方案,通过现场GOT将生产线的运行状况/错误报警等各个设备的信息上传至SoftGOT中,实现可视化。软件包内提供了批量监视用(SoftGOT2000用)的模板画面,简化了各种设置与画面编辑工作,实现系统构建的简单化。iQ Monozukuri工程远程监视可以满足汽车、液晶、食品等各个行业的需求。将生产线中的数据、工艺参数、设备状态等信息收集到1台电脑上,进行可视化。

iQ Monozukuri工程远程监视特点
可以解决生产制造业客户的各种课题。实现高效的系统导入、扩展以及运用维护,集中了各种技术经验的最优化的解决方案。

01轻松收集设备信息并进行可视化

可通过工程远程监视设置工具收集数据,最多可批量管理50台安装于设备上的GOT信息。工程远程监视软件包中包含了将收集到的数据通过SoftGOT2000进行显示的模板画面,例如:批量监视多个设备综合一览画面、运行状况趋势图表画面,资源数据提取画面,Xbar-R控制图画面、报警排列图表画面等。帮助客户缩短可视化系统开发周期。

02 轻松实现远程监控

配合VNC服务器功能,GOT Mobile功能,或者经由浏览器确认安装在现场的网络摄像机的影像,实现远程监控。

03 能够广泛收集新老设备的信息

GOT作为网关,能够收集各种连接形式(以太网或串行等)连接的FA设备,工程远程监视设置工具对信息进行汇总。只要能与GOT连接的设备,即可成为iQ Monozukuri工程远程监视的监视对象。

04 对数据资源和操作员信息统一管理

工程远程监控设置工具可收集、并批量管理多个GOT收集到的警报、操作日志等数据资源,然后进行统一管理。同时,工程远程监视产品可对多台GOT的操作员信息进行读取、编辑,对操作员信息进行统一管理,不需要将操作员信息逐一设置到每一台GOT中,可缩短管理工时。

05 有效分析生产品质和生产效率

提取各GOT中的日志信息后,可用Xbar-R控制图与直方图、工程能力指数(Cp、Cpk)方式进行显示,可有效分析生产品质的偏差。可将GOT的报警信息进行排列,以报警图表画面的格式显示出来,并可对报警件数与报警累计时间进行趋势分析,可分析设备生产效率低下的原因。

06 可进行预测性分析

可通过比较过去的数据来分析数据走向。选择2个不同日志ID收集到的日志数据,在同一个画面上可以进行波形对比分析。

不断丰富的iQ Monozukuri

iQ Monozukuri 工程远程监视,只需选择需要监控的目标GOT及需要监视的目标信息后进行简单设置,即可在GT SoftGOT2000中监控生产线及设备的运行,轻松实现简易的远程监视功能。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet