'三菱电机杯'全国大学生电气与自动化大赛
首页 > 大赛介绍 > 新闻动态
“ME&MECA 我与大赛”系列采访之“你好,同学”
发布时间:2015/7/30 17:26:49


第九届三菱电机杯大学生自动化创新大赛即将开始,作为本届大赛的参赛队伍的他们想说些什么?让我们一起用心来听听选手们的声音吧!


小编:今年大赛已经进入倒计时了,天气越来越热,你们现在准备情况怎么样?

天津大学:参赛内容正在紧锣密鼓的进行之中,前期准备时我们已经制定好详细的阶段性计划,并和队友学习使用三菱电机PLC编程软件,用软件内置的仿真功能对所编程序进行检验。紧接着准备连接PLC及功能模块进行实际设备的调试。现在已经顺利完成所设定的比赛内容。

香港理工大学:我们在过去的一段时间内,由当初的设计理念开始,一点点的把我们的系统由构想变为实体。直至现阶段,系统大部分已经完成,进入到测试阶段,待其他组件准备好就能一起做最后的测试。

上海交通大学:我们现在已经把整体构架搭建好,并开始了每一步的具体实施,大约完成了总计划90%的内容。还有几天就要正式比赛了,我们将会全力以赴。


小编:在比赛准备中遇到什么困难吗?是如何克服的?

天津大学:开始对某些需要掌握的软件比如三菱电机的PLC编程软件GX-WORKS了解不够多,很多功能无法熟练应用。并且由于本次为创新大赛,在参赛内容的选取以及相应的实现技术方面我们也遇到了一些难点,通过有经验的老师和学长讲解,同时也自己到三菱电机自动化的网站下载了使用手册,并参加了网上elearning课程的学习。通过坚持和努力,终于可以独立地实践操作控制软件和模块,基本克服了问题。估计未来可能还会遇到其他的技术问题,但是我们有信心逐一克服。

香港理工大学:在准备过程中,我们遇到了不少的难题。首先是机件上的设计、生产及组装,接着是系统与机件上的接洽。在遇到困难的时候,平时分工负责各部份的组员都会聚集起来一起商讨解决办法,让我们明白团队合作的重要性。而我们的负责老师在各方面也提供了不少的建议。这些建议除了有助解决问题外,也有助于引导我们思考及反省。在整个过程中,一边累积经验,一边反思自己的不足,训练解决问题的能力。 上海交通大学:曾经遇到了一些技术上的困难,在小伙伴们集思广益和在指导老师的帮助下都得到了很好的解决。


小编:每年大赛,都为来自全国各地的院校提供了交流的平台。对与其他高校的同学一起交流讨论有什么期待?

天津大学:很高兴能够参加这次比赛,十分期待大赛时能与来自其它各院校的同学们一起交流,期待能通过这次比赛,结识到一些大神和兴趣相投的人,学习到更先进的思想和技能,促进自身的发展。能够在这个领域听到不同人在不同角度上所提出的意见,有利于我们开阔思维,互相吸取在学习或实践中的经验和心得。

香港理工大学:对于这个与全国各地同学交流的机会,我们都十分期待。希望借着这次机会增长知识,开阔自己的视野。首先,各地同学在设计各自的系统时,在考虑各种组装元件以至软件的运用时都会有不同的想法,透过了解彼此的设计理念及选用的考虑,能更深入地了解各类产品的特性以及发掘到设计时没有考虑到的可能性,这样有助我们日后能够根据产品的特性而好好运用。另外,我们也希望交流时可以了解到其他组的设计理念。因为设计理念往往因为每个人对比赛题目的理解不同而异,我们可以从中得知其他地方的学生对智能、自动化、可持续发展、环保等概念的见解和想法。与此同时,我们也可以了解到不同地方对绿色工业的需求及发展趋势,让我们对全国绿色智能产业的需求有进一步的了解。

上海交通大学:各个学校能够来参加比赛的学生都是顶尖的高手,我们很期待可以通过与其他高校的同学一起交流讨论吸取他们的精华弥补自己的不足。另外每个高校都有着自己不同的特色,我也希望能够学习到更多的方法和思路。


小编:参加三菱电机杯自动化大赛,你最期待什么?

天津大学:由于今年是创新大赛,所以十分期待在比赛时可以看到很多创意十足的设计理念,能够更好的了解当前本领域发展前沿的情况并基于大家丰富多彩的创意对未来的发展进行大胆的尝试。以及期待更深入的了解三菱电机集团,包括它的产品和企业文化。还有就是期待能学到一些实用的东西。当然也期待能取得好成绩。

上海交通大学:我非常期待我们的作品能够受到大家的认可和欢迎,可以获得最高奖项,为校争光,为自己骄傲,同时也非常期待在比赛的过程中看到其他院校的参赛作品,发现值得学习和借鉴的地方,不断提高自己。


小编:你觉得参加大赛对今后的学习/工作有什么影响?

天津大学:这可能是我本科期间参加的第一个实际操作性很强的比赛。他需要我把课堂上讲的知识真正的运用到生产中。我觉得这是一个挑战。毕竟很少有机会能真正应用到课本所学知识。这次比赛还可以与来自不同地方的同学互相交流经验,这为我之后的学习提供了更多的学习经验和更多高效的学习方法。通过这次比赛,在掌握相关技能的同时,我增强了自己与人沟通的能力,以及团队协作的意识,是今后学习、工作的基础和宝贵的经验。

上海交通大学:首先是在比赛过程中,能够将自己学习的东西运用到实践,增加自己对知识的理解和掌握。给自己今后的工作积累了很多经验。其次是在比赛的过程中我们增长了见识提升了阅历,为今后的学习和科研积累了宝贵的财富。


小编:作为上次创新大赛的冠军队学校,师兄师姐们的优异成绩会对你们带来压力吗?你对本次比赛有什么期待?

香港理工大学:作为上次创新大赛的冠军队学校,师兄师姐们的优异成绩或许会令我们增添压力,但我们会将別人的期望及支持视作正面的推动力,尽自己的能力改进我们的自动化系统,争取优秀的评判及其他人的赞赏。参与此次的比赛,我们并没有将目标放在奖项及名次上,而是希望设计出来的系统能够完善地表现出当初的设计理念,而系统本身也能够推动智能工业的发展,借此贡献社会。另外,我们也希望透过参与此项全国性的比赛了解到自身的不足,在比赛的过程中透过交流相互学习,开阔视野从而令自己进步。


小编:本届大赛的主题是“智能制造 绿色创想”,你们怎么理解这一主题?

香港理工大学:在现在的社会中,可持续发展成了日益重要的环保议题。要达到可持续发展,对环境的保护,减少日常生产的垃圾,减少能源消耗以至减少废物排放都是必不可少的。另一方面,智能产业亦成了先进工厂发展的另一大趋势,建立一个高度灵活的个性化及数字化的产品与服务的生产模式能够促进生产业的发展,不但能够减少投放在繁冗工作的人力资源,还能够及时快速地监控整个生产以及销售系统的状况。总的来说,我们认为建立一个能够融合智能、自动化、可持续发展、环保等要素的新颖系统就是“智能制造,绿色创想”的理念。


【关于三菱电机杯全国大学生自动化大赛】

三菱电机杯全国大学生电自动化大赛(简称MECA)由三菱电机自动化(中国)有限公司于2007年发起 并举办,分为创新竞赛和系统应用竞赛两个赛项,每年交替进行。

大赛旨在促进大学生工程应用能力的提高;鼓励大学生的创新思维;培养大学生的团队协作精神;以比赛为平台,践行“学以致用”的理念。迄今为止,已经有1500余名来自全国高校的大学生参加了三菱电机杯自动化大赛的决赛,并取得良好的成绩。

大赛作为各高校师生交流和竞技的平台,秉承公开、公平、公正的原则,不断改善和创新,已成为业界最具影响力的赛事之一。

> 返回
三菱电机自动化(中国)有限公司
三菱电机自动化(中国)有限公司
上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心
总机:021-23223030
技术支持热线:400-821-3030
三菱电机在线学习e-learning