张女士的闺蜜休闲日记
看得清楚篇

看得清楚篇

总是好奇心旺盛的张女士和闺蜜们对传闻中的
帅哥大有兴趣。走,快去看个清楚吧!

针对全年24小时不间断运行需求的高精度大屏幕影像系统

本系统可用于从基础设施监控到企业大堂或展览厅等各种信息显示不能间断的用途。通过DLP®方式放映系统实现了压倒性高画质的大型影像系统,可支持各种类型的可视化沟通。

DLP®背投显示墙1_02

通过数字控制造就高画质的DLP®方式

为了实现高清画面显示,DLP®系统在其核心的显示设备中采用了DLP®芯片。这是一种在表面排列着微镜片的芯片,每一个镜片都对应一个像素( Pixel )。通过采用全数字方式来控制每一个镜片的颜色与协调性,从而实现了颜色和亮度均匀统一,稳定性极高的高清图像显示。

高可靠性

DLP®芯片的反射效率非常高,残留在元件内的能量几乎为零,因此即使长时间显示静止图像、文字信息、图纸等固定画面也不会出现灼伤的情况。此外,也不会由于磁场的影响而发生偏色或图像扭曲,可忠实、准确的显示出原始的图像或视频。

LED光源系统

DLP®背投显示墙1_03

通过原创的光源合成模块与LED驱动电路,使RGB颜色的LED按顺序闪烁并照射到DLP®芯片上。从而实现艳丽高清影像的显示。此外,由于LED光源具有以往高压汞灯6倍以上的寿命,所以即使全年24小时不间断运行也可以保证6年以上的使用寿命。同时,本系统还具备降低功耗的节能模式。是符合环保要求的新一代视频系统。

可满足各种不同的影像信息需求
三菱电机的DLP®显示墙可以为各种不同的领域提供丰富的影像解决方案。

在监测室、监控室的信息显示方面

  • 在电话通信公司的监控室显示通信线路的情况
  • 在警察局、危机管理中心显示事故、灾害的情况
  • 在铁路交通的监控中心显示交通网的情况
  • 在水处理设施、水坝、电力公司的监控室显示信息

在公共场所的信息・影像显示方面

  • 在车站、飞机场等交通枢纽场所显示时刻表、宣传广告
  • 在证券公司、银行等金融机构内显示股价、汇率等金融信息
  • 在购物中心、商店、餐馆内显示宣传影像
  • 在公司接待大厅、宾馆大厅等场所作为指引介绍板
  • 在美术馆、展览厅、赛马场显示影像
  • 在举办展览会、音乐会等活动时显示影像
  • 在演播室显示影像效果