螺旋式手扶梯 上海新世界大丸百货

  • 螺旋式手扶梯 上海新世界大丸百货
紫气东来,金龙盘飞

2015年8月访谈

上海新世界大丸百货

上海新世界大丸百货
地址:黄浦区南京东路228号(近河南中路)
开业:2015年5月
三菱电梯导入数量:箱型电梯15台、螺旋式手扶梯12台、滚动扶梯24台
共51台

正如大家耳熟能详的那句“十里南京路,一个新世界”,上海新世界作为商业企业的先驱,引领了中国商业企业的股份制改革。时至今日,依然傲居上海创新发展企业的前列。2015年5月,由新世界集团和日本大丸携手打造的新世界大丸百货在上海南京路上再展雄姿。步入店中,首先呈现在大家眼前的是两台造型宛如蛟龙的螺旋式自动扶梯。这次,我们采访了总经理徐家平先生,探访了螺旋式手扶梯的非凡魅力和安装效果。

在百货公司林立的上海,
新世界大丸百货是如何定位的?

近年来,上海百货如雨后春笋般发展迅猛,既有中心城区的高端百货,也有定位社区的实用百货和位于郊区的综合性百货等。我们新世界大丸百货地处中华商业第一街的南京路步行街,西接步行街东连外滩。是海内外游客与本地市民都经常光顾的购物休闲胜地之一。所以,我们的商场定位是“高端之大众”,具体来说就是“4321”策略,即40%的国际知名品牌,30%的国际流行品牌,20%的亚洲品牌和10%的大陆品牌入驻大丸百货。

新世界大丸百货的外观和内部装潢等有何特点?另外,在建设过程中有哪些地方你们是执着坚守的?

 众所周知,外滩以古典欧式建筑闻名于世,已有一百多年的历史,而另一头的南京路步行街却是走在时尚尖端的潮流圣地,新世界大丸百货正处于古典与现代的交汇点,为与周围的环境和谐统一,我们最终选择了现代古典的欧式建筑风格。外立面选用大理石花岗岩材质保留古典气质,摒弃繁复的罗马柱,凸显了简洁的现代风格。用新古典风格将现代与古典两种气质融合一起,起到空间上的过度。再从内部装潢来看,南京路步行街上的商场都已经有十几二十年的历史,内部空间的宽敞度、明亮度、通透度都已无法满足现今的消费需求。所以我们在商场内部设计之初,便以这“三个度”为前提,将时尚与高雅进行了完美的融合。其中,特别是本次采用的螺旋式手扶梯更是这种思想的体现。这一突破性的设计被誉为“宛如两条蛟龙”。这种设计我想用“紫气东来,蛟龙腾飞”来形容,即传统中华文化中的吉祥之意。在这两条蛟龙的头上是面积达170平方米的穹顶,封闭时可以放LED,打开后可以自然采光。同时,穹顶正下方的大堂里有一个池塘,里面有588条发财鱼,象征着企业蒸蒸日上、步步高升,富有美好的寓意。

徐家平先生

原来如此,寓意为如蛟龙腾飞的开放性百货店是吗?其他还有哪些特点呢?

是啊,我们还非常注重顾客在商场各个楼层的各种体验。例如,商场开设了VIP贵宾室,还为妈妈们准备了母婴休息室等等。我们将最好的位置用作顾客休闲区,就是希望顾客走进我们商场,可以有宾至如归的感受,能够在这里放心、舒适地购物。另外,对于现在非常流行的网上购物我们也采取了灵活多样的应对措施,竭力打造智慧商场等。所以,能够享受多种多样的体验也是我们新世界大丸百货的一大特征。

两台螺旋式手扶梯确实是商场中的一大亮点,请您给我们介绍一下店内环境的主题与特点吧。

好。从一楼到七楼,贯穿整个商场的螺旋式手扶梯确实是一个世界性的亮点,而我们在进行内部装潢时,设定了一个主题叫做“海”。水是生命之源,黄浦江被我们称为母亲河,不仅如此,“海”还具有世界潮流的象征这一寓意。在海洋般的店内,螺旋式手扶梯这两条蛟龙犹如海中神灵的化身,从中庭的池塘腾飞直入云霄。我们营造的就是这么一个充满生机的海洋世界。在功能设计方面,也很好地将各楼层的引导线与运行中的扶梯走向以及客流融合起来。好多顾客还是第一次搭乘螺旋式手扶梯,大家都感到非常好奇新鲜兴奋。

新世界与三菱电机是20多年的老朋友了,这次依然选择三菱电机的原因是什么?今后,对三菱电机有哪些期待呢?

是啊,我们和三菱是多年的老朋友了。至今为止,无论是垂直电梯、观光电梯、滚动扶梯、平行电梯还是螺旋式自动扶梯等,我们商场所有的电梯都是三菱出品,其中绝大部分是日本进口的。从情感上讲我们和三菱已经密不可分,这是我们足以信赖的品牌,同时三菱的电梯无论从品质还是售后服务来说都是非常优秀的。以前,新世界百货的电梯用了二十多年,一次都没有出现过质量问题。所以这次在新世界大丸百货的建设中,我们也毫不犹豫地选择了三菱电梯。

这次选用螺旋式手扶梯,当时也是存在争议的,毕竟它价格昂贵。但是我坚持认为如果选用普通扶梯就无法体现出我们的独特性,独具匠心的电梯设计是商场“海”文化主题重要的点睛之笔,所以最终力排众议选择了螺旋式手扶梯这个设计。

从迄今为止的合作来看,三菱的品质和服务都已经非常不错了,要说腾飞的话,其实也还是在最基础的这个两方面更加精益求精,百尺竿头更进一步。

三菱电机的螺旋式手扶梯凭借无以伦比的高端技术力实现独创的设计。

在垂直电梯和滚动扶梯领域,三菱电机在中国拥有丰富的实战经验与成功案例。这次,上海新世界大丸百货采 用的是六台相连如蛟龙腾飞般的螺旋式自动扶梯。为配合圆弧形的外表,三菱电机特别设计了扇形的梯级踏板和圆弧形的扶手带以及专用的驱动装置,这些都是三菱电机独有的卓越技术力。这些技术让画着圆弧的自动扶梯也能和直线形自动扶梯一样平稳运行,并能完全满足大型商业设施的客流需求。

螺旋式手扶梯