2017年10月26日
三菱电机株式会社

三菱电机于香港崇光百货推出了超大的
Diamond Vision™ LED屏幕

三菱电机株式会社(东京6503)欣然宣布在香港铜锣湾崇光百货推出崭新全高清户外LED屏幕“Diamond Vision※1”,此屏幕预期为香港最大※2,高约19米,宽约72米,与5个网球场相若,于10月27日正式开始启用。

三菱电机已约在全世界950个地方装置了Diamond Vision™,这是继东京•新宿站前和纽约•时代广场后,再次在世界屈指可数的闹市中推出户外大型LED屏幕。

※1 海外产品名:Diamond Vision™
※2 仅大楼外墙影像装置的LED屏幕而言。高19.2m×宽71.68m。

「香港崇光百貨・CVISION」

产品的特征

1.
预期为香港最大的户外LED屏幕,具有极致高清的分辨率
・面积与5个网球场(约1,304 m2)相若,预期为香港最大的大型户外LED屏幕(约1,376.3m2
・该大屏幕可显示出六个垂直的全高清影像
2.
通过采用全黑封装LED和短百叶帘可分别提高对比度和可视度
・结合三菱电机独自开发的全黑封装LED※3和短百叶帘※4,与三菱电机之前的产品相比,实现了1.5倍的高对比度,令垂直视野角度达到80度(一般标准为45度)。

※3 大屏幕显示系统配用三菱电机专有的全黑封装LED以降低非照明时的亮度,加强照明时的对比度。
※4 当屏幕被太阳光直射时,可有助减少对比度下降。

产品的主要规格

产品名称 Diamond Vision™
屏幕有效尺寸 高19.2m×宽71.68m 约1,376.3m2(2,922 型号)
显示器类别 彩色户外发光二极管LED显示屏(全黑封装LED)
像素结构 10mm像素间距、SMD(表面安装组件三合一)类型
像素数 13,762,560像素 (高1,920 像素×宽7,168 像素)
亮度(亮度调整) 6,000 cd/m2(64 阶段)
像素密度 10,000像素/m2
显示层次 各色 65,536 等级(16bit)
视野角度 水平:±80° 、垂直:+68°~-80°(标准品:+26°~-45°)

今后的展开

通过这次推出的机会,三菱电机策划扩大香港及大中华区大型影像装置的销售。

命名CVISION的由来

“CVISION”因为其实现了高对比度和广视角度来提供鲜明的影像,所以“C” 蕴含了多个含意; 它象征了铜锣湾的新地标(Causeway Bay) 、引人注目的新建设(Captivating) 、崭新的传播平台(Communication) 、有助带动文化创艺的推广(Culture)及鼓励创意应用(Creative)。CVISION采用三菱电机的崭新技术, 表现对色彩与清晰度的极致追求(Colourful, Clear & Crisp, Crystal)。香港铜锣湾崇光百货周边每天约有350,000交通流量, 期待“CVISION”不仅在香港铜锣湾供大众观赏,也能在以世界三大夜景闻名的香港成为新的景点及亮点。

大楼外墙影像装置交货实绩

设施名 所在地 屏幕尺寸 像素间距 交货时期
Alta vision 东京都新宿区 高7.2m×宽12.81m
(95.25 m2)
6mm 2014年
1535 Broadway 纽约州
纽约时代广场
高23.68m×宽100.48m
(2,379.36 m2)
10mm 2014年
ThomsonReuters 纽约州
纽约时代广场
高14.08m×宽8.32m(以及其他), 共计10面屏,
合计714.5 m2
10mm 2011年
Lincoln Center 纽约州
纽约曼哈顿
高1.92m×宽1.28m
(以及其他)
共计13面屏,
合计31.9 m2
10mm 2010年

商标关联

Diamond Vision™为三菱电机株式会社商标。

产品负责人

三菱电机株式会社 长崎制作所
〒851-2102 长崎县西彼杵郡时津町浜乡517番7号

客户咨询处

〒100-8310 三菱电机株式会社 社会系统海外第三部
东京都千代田区丸之内二丁目7番3号
TEL 03-3218-9241 FAX 03-3218-9048