家用空气净化器你所不知的使用和维护

掌握空气净化器的正确使用和维护,
开启绚烂春日家居之旅。

家用空气净化器你所不知的使用和维护

新年伊始,随着今年雾霾天气比去年的日益加重,加之早春室外温度低,家里容易紧闭门窗。由于不能经常开窗通风,室内空气质量就会变得很差。如此,室内空气质量问题就要想方设法应对了。一般消费者会选购空气净化器来解决诸如空气问题,但单单购置一台家用空气净化器就能完全解决家居空气质量问题了吗?

为此,小编有幸请到了“家居空气专家”三菱电机空调影像设备(上海)有限公司高级工程师曹先生针对空气净化器的构造和使用上的注意要点与保养方法进行疑问解答,让我们在学习空气净化器的基本功能和使用方法的同时,重新审视一下今年家居空气质量的应对措施。

Q:空气净化器到底是如何净化空气的呢?

A:目前,空气净化技术主要是以将吸入的空气用过滤介质进行清洁这一方式为主流。性能良好的过滤介质中,有无尘室正在使用的HEPA过滤,我们三菱电机的空气净化器产品也使用了这一种材质。

为了能使房间内各个角落的空气都能得到有效清洁,过滤器必须具有能将空气送入的吸力,所以空气净化器所标注的“标定面积”,就是在30分钟之内将一定粉尘浓度即被污染的空气清洁干净的家居面积。因此,建议消费者选择是自己房间2倍的“标定面积”的空气净化器产品较为适宜。

空气净化器的性能是以CADR※指标为评判依据的,CADR值越高清洁空气的能力就越强。我们公司目前研发的空气净化器外观尺寸虽小, 但CADR指标高达487~609m3/h 。使用CADR指标为487m3/h的三菱电机空气净化器MA-E83H-C ,只需11-16分钟就能完全清洁20-30平米的房间。同时MA-E83H-C还配有四重过滤网,能有效应对PM2.5以及总挥发性有机化合物(TVOC)等有害物质。

三菱电机空气净化器MA-E83H-C四重滤网图

第一重
自动清扫初效滤网

第二重
高效除菌HEPA滤网

第三重
可水洗活性炭滤网

第四重
铂金技术纳米触媒滤网

Q:空气净化器多久需清理一次呢?

A:因为空气净化器在使用过程中,过滤器每天都会吸入大量的空气,滤网日复一日的高风量过滤后,大量灰尘会粘附累积。根据使用频率及所处环境的污染程度,一般建议2周-4周必须进行一次过滤网的清洁。倘若不及时清扫过滤器,空气净化器的净化效能也会随之变差。

大家也都知道空气净化器每次清洁都需要拆装,定期清理也很容易被遗忘。为了能解决这一定期清理的繁琐问题,我们研发MA-E83H-C特设了滤网自动清扫功能,前置过滤器中若有灰尘堆积就会自动清理。机器正中设有检查清扫窗口,里面的集尘盒一般只需3-4个月倾倒一次即可。同时,MA-E83H-C配有的活性炭滤网以及纳米技术铂金触媒滤网,也可通过简单操作就能取出清洗,能快捷恢复机器的空气净化效能。这样,机器可长期保有高效净化功能。

※ CADR (Clean-Air Delivery Rate):中文为洁净空气输出率,即以单位立方英尺/分钟来衡量一台空气净化器清除污染物的效率。

三菱电机空气净化器
自动清扫初效滤网

渗透滤网的灰尘黏附前后比较图

Q:空气净化器如何高效省电,节约日常电费?

A:空气净化器一般是从早开到晚的,但可通过调节相应模式进而节省用电。一般的空气净化器内设有传感器,传感器可检测感知房间内的灰尘,根据房间情况可选择相应的空气净化器的运转模式。此外,如果同时与风扇一起使用,就能使房间内的空气快速循环,短时间内就能将房间内的空气很快地清洁干净。

我们的空气净化器MA-E100J-C就配有高精度PM2.5感知器,能很好地感知室内的空气,即使是肉眼看不见的微小尘埃也能检测到,并进行过滤清洁。还有通过MA-E100J-C的空气流通及自动协调的运转模式,能将洁净的空气主动送到人体周围,并以人为中心逐渐辐射清洁周围的空气。三菱电机MA-E100J-C使用高档时,电量最高为82W/h,低档为7W/h,一天里即使是24小时运转也能保证在2kW以下,可安心长时间使用。

Q:三菱电机是如何实时更新空气净化技术的?

A:我们三菱电机的空调、空气净化器等产品是在位于日本的先进技术综合研究所及住宅环境研究开发中心等相关研究部门,通过空气品质关联的各种实践研究孕育而生的,同时其研发成果还活用于空调以及换气扇等与生活息息相关的产品中。

目前我们三菱电机空气净化器产品是日本原装进口,根据用户需求配备有适合客厅起居室使用的大功率机型和便携式两种型号。

三菱电机空气净化器大功率产品
MA-E100J-C图

三菱电机空气净化便携式产品
MA-E83H-C图

随着空气净化器的功能日趋完善,若能正确掌握空气净化器的使用方法和维护,就有可能长期保有洁净空气的效能,空气净化器的正确使用必能给予您一个舒适的初春。