三菱电机集团秉持企业使命和 7 项行动指南,将企业社会责任 (CSR) 列为企业管理的根本支柱。相应地,集团已做出不懈的努力,旨在通过解决社会问题成为备受赞赏的企业。换言之,集团致力于成为值得各利害相关方信赖的企业,其中包括社会、顾客、股东和员工等,并通过我们的业务活动争得各方满意。
从 2002 财年开始,集团一直秉持维持均衡管理计划的管理策略,该计划基于三个角度,即“成长性”、“收益性和效率性”,以及“健全性”。从这三个角度出发,集团为其管理和可持续增长奠定了坚实的基础。
基于这项策略,集团以其产品、系统及服务面对挑战,应对解决环境问题、资源和能源问题,以及当今世界所面临的其他社会问题。为此,在其追求整个集团的可持续发展,进一步提升企业价值的同时,三菱电机集团力争成为“全球环保先进企业”,为建设繁荣昌盛、兼具”可持续性”和“安全、安定及舒适性”的社会做出贡献。
在企业道德和合规性方面,集团将继续严格遵守其合规性政策,并加强内部监管。
为了努力实现更高水平的增长,三菱电机集团已将2021财年的增长目标修订为:综合净销售额达到5.0万亿日元或以上,经营收入比达到8%或以上。集团将坚定不移地继续努力,实现以下经营目标:保证10%或更高的 ROE、保证15%或更低的有息债务占总资产比率。
2017财年,三菱电机集团的综合净销售额达4.2386万亿日元,经营收入高达2701亿日元。此外,集团继续实现了 ROE 不低于10%和有息债务占总资产比率不超过15%的经营目标,分别为10.9%和8.4%。
净销售额: | 5.0 万亿日元或更高 |
---|---|
经营收入比率: | 8% 或更高 |
ROE: | 10% 或更高 |
---|---|
有息债务占总资产比率: | 15% 或更低 |
三菱电机集团的优势在于广阔的技术平台,包括多种技术,如控制技术和电力电子技术等。除此之外,集团还拥有可靠的经营平台,包括物料采购、生产、质量保证、销售和服务,并在所有工作中贯彻力求改进的文化。因而,三菱电机集团独具优势,可以自由利用其在广泛的多元化业务方面的竞争优势。
考虑到这一点,集团将“确保强势业务的强大优势”作为其增长战略的核心。目前,集团确定了八项业务 — 电力系统、轨道交通车辆用机电产品、建筑系统、工业自动化、汽车设备、空间系统、功率器件和空调冷热系统和制冷系统作为增长驱动力。以这些业务为重点,集团将扩展其在全球市场的业务经营,从日本、北美、欧洲和中国到新兴市场,包括亚洲其他国家/地区。通过满足每个市场的需求,集团将继续为客户提供和创造价值,从而确保持续增长。
为了实现2021财年增长目标并维持其业务拓展,三菱电机集团正加快推进计划实施进度,加大实施力度,通过各种技术和业务之间的整合与协调,全面改进各种产品、系统,提升服务质量,从而创造更多价值。
具体而言,集团力求以其强大的技术资产的新组合来实现技术协力,通过协调其各种业务活动来实现业务协力,从而提高各个产品和系统的性能及可靠性。与此同时,集团将进一步加速其技术、产品、系统和服务的融合,提高其应对业务挑战和客户需求的能力。经由这些努力,集团希望通过提高其在现有市场中的声誉和新业务及新市场的开发来提高利润。
为提升企业竞争力,三菱电机集团除了维持大力度的研发和资本等资源投资外,针对性地投资新业务,如能够实现快速增长又能产生短期投资收益的业务,扩展性强且波动小或没有波动的业务等,从而获取投资收益。与此同时,集团会审核和更新其业务组合,将更多管理资源重新投入到增长领域。而且,集团还持续开发能推动未来增长的新强势业务,从而不断增强现有业务组合。除此之外,集团正在通过具有前瞻性的研发工作,努力打造更稳健的技术平台,进而确保在2021财年之后能够保持可持续发展。
此外,为了获得增长,三菱电机集团还将从三个途径积极寻求建立合作关系和开展并购活动:为拓展业务而补充集团缺少的产品线和技术领域;进入新的地区和市场时巩固销售和服务网络;开发新的客户群,提升集团的业务平台。
为了加强管理基础,三菱电机集团不断地努力提升自身的资本效益。作为实现此目标的计划的一部分,集团在不断增加净销售额并降低成本的同时,开展旨在加快库存周转、增加贸易应收账款和提升“准时”运营水平的活动。除了全面实施这些工作之外,集团在2016财年开始运用内部绩效指标ROIC(根据三菱电机自有标准计算得出)按业务部门监控资产效率,从而提高整个集团运营的ROE。
展望未来,三菱电机集团将继续重视获得稳定的现金流,积极投资增长领域,维持与盈利增长相称的均衡股东回报,努力提高企业价值。
三菱电机集团将坚定地执行平衡管理这一承诺指导下的管理政策,同时践行其首要经营理念:“Changes for the Better(通过改变让世界更美好)”。所有员工都将朝着“通过持续创新开辟新天地”的共同目标努力,而三菱电机集团通过持续自我革新,将成长为一家始终创造更优成果的公司。