• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新产品 | 网络型变频器 E800 隆重登场

返回

 FREQROL E800为智能工厂助一臂之力!从设备的设计到操作,再到系统维护的实用功能,以及软件的易用性,从四大特性倾注创新科技。

1. 增加了电压使用范围和最大功率段
2. 涵盖主流总线协议,选择更加多样
3. 基板涂层设计,应用环境范围增至 -20°C~60°C
4. 支持L\CE的国际认证,满足进出口需求
5. 使用智能手机方便远程操作
 
四大特性扩展应用场景
设计:智能工厂、拓宽应用领域、更高的附加价值
操作:安全性(安全等级提高)、节能
维护:维护的便捷性、故障排查快速性、缩短停机时间
软件:编程软件(FR Configurator2)APP、工控软件的应用
 
一、创造更高的附加值
1.只用变频器对设备进行定制化
用户可以设置各种操作:信号输入时变频器的动作、特定变频器状态下的信号输出、监视器输出等。
2. 更多控制方式
无论是电梯控制上用得的矢量控制、还是输送机的先进磁通矢量控制都可以用1台E800变频器实现,减少了备用变频器的数量。
3. 离线自整定
除了三菱电机的感应电机和永磁电机之外,其他公司的感应电机和永磁电机也可以通过自整定功能实现无传感器控制。
4. 高速区域也可以输出额定转矩,提高工作效率
在使用永磁无传感器矢量控制时,与使用步进电机的操作相比,在高速区域内(达到额定速度)的转矩不会减小。
5. 通过选件扩展应用领域
除了可以扩展输入/输出,还支持不同的通信协议。另外还有支持矢量控制FR-A8AP E KIT。
 
二、智能工厂
1. CC-Link IE TSN轻松构建智能工厂系统网络
CC-Link IE TSN网络不仅可以与其他TCP/IP混合通信,而且可以实现一网到底的实时响应,轻松搭建IoT系统。支持SLMP及TCP/IP通信的非FA设备,例如摄像头和扫码枪也可连接至网络。
2. 全球性网络对应
E800系列可以根据不同的网络需求,选择符合要求的协议组,同一协议组的网络协议可通过参数切换。(具体通讯协议对应可详细咨询区域代理商或者销售窗口)
3. 支持多种拓扑
标准提供两个以太网端口,在不使用交换机的情况下实现线型拓扑连接(环形拓扑需要兼容的主模块)。便于追加设备,即使设备的规格发生变化,网络也可以简单的再次构建。
4. 小型变频器同步系统的实现
多个变频器通过可编程逻辑控制器功能的特殊寄存器进行数据传输。简单的以太网连接就可以构建一个有多个变频器的小规模系统。(系统中还可混用A800-E或F800-E。)
? 案例:提升机构刚性连接双驱时,主机驱动速度控制模式,从机驱动转矩模式,同理也可活用于印刷和包装等需要同步控制的行业。该功能不仅限于E800,系统中可混用A800,以增强灵活性。
5. 使用安全型号减少配置和布线(预定支持)
安全功能对应的型号为E800-SCE,支持符合国际标准的基于以太网的安全通信协议,可以简单的将现有网络扩展为安全控制网络,减少了在安全控制上的投入。
6. 安全措施
通过设置IP地址范围可限制连接设备或操作设备进行保护。通过以太网功能选择可以创建用户限定在应用层的以太网通信协议(如CC-Link IE TSN或Modbus/TCP),以阻止不必要的访问。
 
三、优异的安全性能
1. 可以无线接入安装在高处的变频器
即使变频器位于高处、狭窄区域或其他难以到达的地方,通过无线网接入也可以调整变频器参数、监测状态(可以同时监测多台变频器)以及变频器维护,如寿命诊断检查。
2. 高效与安全并重
注:符合IEC 61508,SIL3机能安全标准,支持安全功能IEC 61800-5-2。STO(安全转矩停止)SS1(安全停止方式1,减速停止)SLS(安全限速功能),SBC(安全抱闸控制),SSM(安全速度监视)。
 
四、节能效果更胜一筹
1. 电机节能
三菱电机SF-PR高性能节能电机和永磁电机比感应电机(SF-JR)具备出色的节能效果。
2. 分步节能解决方案
通过使用IE3/IE4感应电动机或永磁电动机,可进一步实现节能运行。E800系列支持感应电机和永磁电机,用户可以先更换变频器,然后更换电机,减少初期投资。
3. 通过变频器节能
把控制模式设定为先进磁通矢量控制时,即为先进最适励磁控制,可在短时间内完成加速,并在恒速运行期间最大限度地保持节能运行。同时,可使用操作面板、输出端子或网络检查节能效果。变频器还可以计算消耗的电能,并以脉冲的方式输出。
4.功率再生节能(可选)
电机被负载拖动时处于发电(再生)状态,将再生能量回馈给电源,可以实现节能。另外,使用多功能再生整流器(FR-XC)作为公共转换器,将再生能源供应给另一个变频器,从而节约能源。
 
五、出色的可维护性能
寿命诊断、预测性和预防性维护功能能够促进系统稳定运行。
1. 定期维护
采用了腐蚀性气体环境检测电路(独家研发)通过控制电路板腐蚀诊断【仅适用于涂层机型(-60)】和寿命诊断功能,进行定期维护。
2   早期故障检测的实时监控
负载特性故障检测功能
电流监测功能
 
六、有效缩短停机时间
通过简化安装过程、对故障的快速反应、简易快速接线、人工智能技术支持的故障排除、远程故障分析等众多功能,有效缩短停机时间,保证生产的顺畅进行。
三菱电机Maisart*人工智能技术进行故障监测
 
七、超凡的软件对应能力
1. FR-Configurator2使操作更便捷
从安装到维护,用户可以使用寿命检测、故障发生时的图形自动采样、以太网参数设置,以及诊断(错误历史)功能进行便捷操作。
2. 使用智能手机进行操作
用户可以通过手机安装信息网页,查看产品手册、观看视频和外形尺寸图。同时,用户能够使用手机/平板电脑通过无线网远程接入变频器,设定参数、启动和停止变频器,以及在移动设备屏幕上进行数据监控。
3.使用容量软件
用户可以通过输入机械配置、规格和操作模式等数据来选择电机,变频器和伺服放大器。该软件还支持多轴系统。可选择十二种类型的负载机构,如滚珠丝杠或齿轮齿条。当用户使用共同母线和能源再生整流器的时候,同时可以选择整流器的容量。
4. 进一步建立GOT通信功能
 
提高了变频器与GOT(人机界面)之间的兼容性,用户只需设置站号即可建立与GOT2 000系列的连接。减少系统建构时间,降低二次开发成本,形成低成本的可视化方案。
 
智造时代工厂面临课题再度升级:
节能降耗与柔性制造需求并存
提升效率的同时降低能耗
降低经营成本并提升企业核心竞争力
......
面对种种课题,三菱电机FREQROL E800网络型变频器新品,不仅从产品性能上再创新高,在产品的易用性、维护性等性能上更进一步。更为重要的是,FREQROL E800以CC-Link IE TSN为基础,为工厂整体网络的搭建、各个工厂间的数据上传与共享、远程数据监控提供了灵活高效的领先方案,打开智能制造无限空间。
智能制造 携手创造!

 

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet