• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

三菱电机加工机@工博会,智造装备创新升级

返回

以科技研发著称的三菱电机加工机,始终保持着技术的领先性和开创性。2020年9月15日-19日工博会,三菱电机可谓“新意”无限:展出更高性价比激光加工解决方案,专为中国市场开发的4米大台面(10kW)激光加工机新品发布,新型三维光纤激光加工机ML4020FV1正式与国内客户见面,碳纤维复合材料(CFRP)的激光加工能力实现飞跃......三菱电机在加工领域的每一次突破,都会迅速回馈到产品的更新迭代中。

一、更加贴近中国市场的解决方案
 
专为中国市场开发的新机型重磅上市
2020工博会,三菱电机专为中国市场开发的4米大台面光纤激光加工机重磅上市!该机型注重中国市场的板材实际状况,为客户进一步节省成本、提高加工效率提供了更优解决方案。为了实现完全自动化,4米机型标准配置了,喷嘴检测以及自动更换功能、排屑器、自动变光膜切割头(ZoomHead)、Remote4U远程诊断服务,以满足客户“不停顿高效加工”为目的,秉承关键技术和核心部件全部三菱电机自行研发和制造的传统,为客户提供最有价值的生产工具和手段,为创造生产价值保驾护航。
 
满足中国市场的高性价比激光加工解决方案
ML3015GX-F60与自动上下料系统三菱电机 ML3015GX-F60 结合自动上下料系统,不仅展现了强悍的加工能力,继2019年工博会重磅发布“GX系列光纤激光加工机+自动分拣系统ASTES4”以来,再一次组合更高性价比的自动上下料系统为客户提供多样化选择,为客户优化人工成本,提高产出价值提供全面保障。
 
 
以高可靠性和AI为引导的“不停顿加工机”的多重技术保障:
三菱电机自主研发设计的ZoomHead光纤激光加工头完美地解决了高速全自动地清洁和更换加工透镜问题,实现了激光加工机在这些环节上不停机,构成了三菱电机光纤激光机不停顿高效加工的秘诀之一。
三菱电机激光器,自主研发和生产的新技术延长了整体工作寿命,提供5年保修承诺。
新型数控装置D-CUBES保证了整个控制环节中各个部分的个体性能以及相互间的适应性和协调性,同时保证了极高的加工精度、加工效率和加工质量。
AI助手利用传感器实时检测加工质量、对喷嘴的判断乃至更换,自动调整加工条件。
ML3015GX-F60出色的加工性能,不仅能够在工业领域大展身手,还为爱好手工DIY的观众们准备了“伴手礼”,赶快到现场领取吧!
 
二、三维光纤激光加工机新品国内上市
三菱电机高度融合生产性能和品质的新型三维光纤激光加工机ML4020FV1正式在国内上市。新机型融合了众多创新科技:具有轴速度高速化和最新控制技术,大幅度提升生产性。该机型同样搭载自主研制的光纤激光发振器,TL-Edit功能缩短调试时间,还能够避免加工头碰撞......相比较上一代机型,加工时间缩短75%,保证加工品质的同时极大提高了生产效率。
VZ10-30CF-R(CO2 lASER)【左】与FY1-F40(FIBER LASER)【右】的加工件比较
 
三、尖端材料激光加工的重大突破
碳纤维材料是高性能复合材料,在航天航空、汽车、安全等领域具有广阔的应用前景,但是加工技术受到材料特殊性限制,一直没有完美的解决方案。
 
不同激光加工技术的加工比较
 
三菱电机在碳纤维材料的激光加工领域取得重大突破,进一步降低了碳纤维材料的加工成本。该技术可以进行机加工难以实现的尖角形状平面加工;与三维加工机组合,可以进行立体成型品进行加工;三菱电机独创的专用发振器和加工头搭配,使高生产、低热影响同时成立,达到尖端材料高品质、高生产性的高效激光加工。
左上:碳钢t16mm和碳钢t19mm
左下:热浸锌铜板t1.0mm
中:10kW高功率激光碳钢极限加工,碳钢t36mm
右上:不锈钢10mm;右下:纯铜t8mm和纯铜t12mm
 
智能制造,“菱”先一步!三菱电机诚邀您莅临!加工机展台(3H E068)自动化展台( 6.1H B172)两展台联动展示,为智能制造提供全面的自动化和智造装备解决方案。工博会现场,三菱电机自动化学院邀您“云端”直播观展,赶快扫描下方二维码体验吧!
 
 

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet