• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

新产品协作机器人MELFA ASSISTA 重磅发布

返回

    伴随工业机器人在生产制造现场的普及,越来越多的现场课题亟需解决,例如需要更多机器人编程工程师,增加了人力成本;示教复杂,增加了大量非生产时间;设置护栏增加场地空间和安装成本;机器人与周边设备的连接和设置复杂,增加了安装和维护时间;另外,还需要确保机器人与生产现场作业人员的安全距离等等

2020年5月20日,三菱电机在日本和中国同步发布新产品——协作机器人MELFA ASSISTA,完美应对诸多传统机器人应用现场课题。新品协作机器人臂上搭载有专用操作按钮和运行状态显示LED,配备轻松导入并调试本机器人的编程工具(编程软件“RT VisualBox”),进一步提高制造现场的生产效率,降低TCO(Total Cost of Ownership:保有总成本),同时为解决生产现场机器人与作业员间保持安全距离这一新课题做出贡献。
Assist+A=Assista
Anyone 简单到任何人都可以轻松使用
Anytime 即刻使用,完美实现自动化
Anywhere 可搭载AGV等移动设备,无空间限制
优势一:编程更简单
√ 新研发的编程工具RT VisualBox,可使用方框图,通过简单直观的操作,轻松地制作出机器人系统的程序让本款机器人的设置、调试变得更加容易。
√ 与机器人抓手及相机等周边设备的连接设置更容易,经过验证的机器人抓手及相机等周边设备,能通过 RT VisualBox 更加简便地完成机器人连接与设置。合作伙伴的数量和范围正在不断扩大。
√ 减少程序开发、设计及系统的维护管理工时
优势二:专用示教操作按钮
 
√ 通过机器人臂上搭载的专用操作按钮,完成对机器人的示教工作(动作的记录、再现工作),不再需要示教器。
√ 将示教工作所需的操作数量降至最低,非熟练工也能在短时间内轻松完成设置。
优势三:LED灯显示状态
√在机器人臂上搭载的LED灯显示运行状态。机器人旁边的作业人员一眼就能掌握到机器人的状态,构建起放心的协作工作环境。
√不再需要设置专门的周边设备来显示机器人的运行状态。
新品规格
智能制造核心设备MELFA ASSISTA
三菱电机新产品协作机器人MELFA ASSISTA符合国际规格ISO 10218-1工业机器人的通用安全要求事项(第1部)、ISO/TS 15066协作机器人的技术规格。此外,还增加了使用经NSF H1认证的食品机械用油脂的协作机器人。符合国际规格ISO 10218-1、ISO/TS 15066,根据客户方的风险评估,可以构建无需设置机器人安全护栏的系统,节省空间。
MELFA ASSISTA设计上充分考虑现场使用,便于机器人旁边的现场作业人员和机器人更好地协作,安全有效地提高生产效率,降低TCO,构建以工业机器人为核心的自动化、智能化生产单元,助力客户实现综合价值提升。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet