• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

集群演进,三菱电机助纸箱包装机械企业夺取先机

三菱电机参展第十二届中国·东光纸箱包装机械国际博览会

返回

2019年4月17日-19日,三菱电机亮相第十二届中国·东光纸箱包装机械国际博览会,向来自世界各地25000名观众展示了领先的科技和产品,以及覆盖纸箱包装整个工艺流程的解决方案。

 

三菱电机以e-F@ctory智能制造解决方案为蓝图,构筑“可视化”“节能化”“安全性”“预防性维护”和“可持续改进”的智慧型工厂。在东光制造向东光智造,再向东光创造行进过程中,东光纸箱包装机械产业坚持自主创新、功能塑造和体现人文特征的内涵式发展道路。这与三菱电机的经营理念以及技术优势不谋而合。

服务平台环节

 

河北省专业标准化技术委员会 刘元贞 委员

刘元贞不仅是河北省专业标准化技术委员会委员,也是东光县自动化协会的党支部书记,从国企退休后怀着对产业的热爱和对企业的责任,一直奔波在生产制造第一线。他介绍,东光纸箱包装机械产业沿革40多年,在各级领导的支持下已经成长起1000多家企业,以群体规模最大、产品品种最全、市场覆盖面最广、产品性价比最优、发展速度最快的“五个之最”创造了“东光奇迹”。然而不容忽视的是,集群内大中型企业占比少,高科技产品占比小的现状不容忽视,要想建立百年基业,树立百年品牌,集群生态亟需创新升级。

刘元贞委员对三菱电机与铭洋自动化的战略合作寄予了殷切希望,希望双方深化合作,开发更多高端产品,助推当地企业向数字化、智能化制造升级。他说,经过几年的应用实践证明,三菱电机的产品质量可靠稳定,服务细致周到,“人品、产品和口碑都很高”。未来,他将推动三菱电机与当地企业的技术交流和长期合作,为建立创新驱动、科技领先的产业形态不懈努力。

战略合作环节

 

沧州铭洋自动化技术有限公司 方铭 总经理

铭洋自动化自成立之初,就积极践行“合作、共赢”的理念,在铭洋的努力下,高校研发能力、三菱电机领先科技和铭洋自身的市场拓展能力合而为一。在几年间,自动化、数字化设备迅速推广,有力推进当地高端产业的智能化发展。方铭总经理介绍,东光地区的包装产业制造环节非常齐全,三菱电机认真负责的品牌文化、齐全的产品线、高响应的服务团队能够为包装印刷整个工艺流程提供产品及方案。下一步,东光地区将逐步成立技术研究院和集团公司,三菱电机能够进一步发挥技术优势。 2019年4月17日,包含10000万平方米生产车间和2000平方米研发楼的铭洋新工厂奠基仪式隆重举行,“项目百日攻坚战”计划真正体现了“东光速度”。新工厂设置了系统配电、数字印刷制造、重量级机器人制造车间。项目建成后的生产制造将基于三菱电机的e-F@ctory理念进行规划和实施,相信双方的合作将更加深入持久。

终端应用环节

 

沧州瑞杰纸箱机械有限公司 张晓军 副总经理

沧州瑞杰纸箱机械有限公司是一家定位中高端市场,集研发、制造、销售为一体的模切机设备厂家,是国家高新技术企业、国家科技型企业、省级认定的“企业技术中心”。作为第二代包装机械人杰出代表的张晓军,为企业技术创新和当地产业升级做出了积极贡献。张晓军副总经理介绍,目前纸箱机械模切机的自动化程度越来越高,瑞杰利用三菱电机高品质、高稳定性、重服务的优势迅速在全球市场打开知名度,销量连年递增,增速超50%,一跃成为东光模切设备的龙头新秀,带动行业掀起技术革新的热潮。随着瑞杰设备出口量的不断增长,三菱电机将利用全球协同机制,帮助国内企业更好地服务国外客户。

 e-F@ctory智能能制造解决方案

e-F@ctory立足生产现场,充分利用“人、设备,与IT协同”实现高效、灵活的柔性生产,降低供应链和工程链总成本,促进工厂运营最优化,提升企业整体价值。展会上展示涵盖印前、印刷和印后整体工艺流程的解决方案,吸引了众多观众和参展商前来参观交流。

1.高速瓦楞纸板生产线

三菱电机PLC集多功能于一体,PLC之间可实现大数据量的传送,可实现远程监控及在线修改。SSCNETIII/H总线网络通讯速度达150Mbps。设备间可灵活进行生产线的随意拆分和组合。

 2.多功能高速瓦楞纸印刷机

所有控制程序由单台PLC完成,程序以及数据集中,调试方便。各工艺间采用CC-Link总线控制,最高速度达到10Mbps,连接64个站。伺服前缘送纸系统,采用高速光纤、SSCNETIII/H总线网络通讯,网速达到150Mbps,可满足客户高速、高精度要求。

 3.钉箱机电气解决方案

控制系统配置包括:可编程控制器、通用AC伺服、配电控制产品,人机界面。设备主要技术指标达到:机头转速420-600钉/分,钉箱速度90-260米/分,钉箱精度0.1mm,自动检测纸板启动。

 4.工业机器人应用场景展示

三菱电机iQ Platform 平台机器人实现传送带跟踪抓取、视觉引导和物品码垛等应用场景的演示。iQ Platform对应控制器,CPU间高速通信可实现多机器人干涉回避和多机器人协调控制,除机器人之外最多可控制8轴,增加了系统扩展可能性,与视觉传感器组合和与光电传感器组合追踪,提高精确度并有效节省能源。

5.AnyWireASLINK传感器应用

对应iQss应用系统的AnyWireASLINK将PLC和GOT等综合应用系统与传感器进行无缝交链。通过与e-F@ctory的合作,可以从远距离的终端到终端的1bit实现“可视化”和“可诊断化”,确立了PLC和传感器的新关系。

6.融合TSN技术构建智慧工厂

三菱电机导入CC-Link IE TSN(工业用高速以太网通讯)技术,开启工业物联新时代。该方案展示CC-Link IE TSN可以和普通以太网通信共存在同一系统中,实现生产现场的省配线。在同一个线路上,可以同时进行CC-Link IE TSN和普通以太网的通信,而且两者互不影响。

 结语

由于政府引导、生产资料集中、模式单一且可复制、集中以增强抗风险能力等多重因素,中国形成了众多极具特色的产业集群,东光纸箱包装机械产业集群就是其中之一。然而,在新的市场需求、新的竞争态势、新的科技导入环境下,产业集群正在进行结构调整、模式创新的蜕变演进。这既是挑战,也是机遇,身处其中的企业家们拥有敏锐的商业嗅觉,以“产品、人品、口碑”为行为准则,开始了网络化、数字化、智能化探索。

恰逢其时,三菱电机在近百年制造经验积累和对行业的深刻把握的基础上,与合作伙伴通力协作,针对生产现场的普遍课题,开发具有灵活性和适用性的纸箱包装机械行业解决方案。未来,三菱电机将继续以e-F@ctory智能制造解决方案为架构,不断提升产品性能和方案规划能力,加强专用行业的服务能力,推动企业向智能制造转型升级,为产业集群的长远发展贡献力量。

 关于我们

作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet