• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

CC-Link IE TSN在国内发布

返回

2019年2月26日,“新一代开放式工业网络协议标准CC-Link IE TSN发布暨报告会”在北京钓鱼台国宾馆隆重举行,发布会由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124秘书处)、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(ITEI)、CLPA协会联合举办,会议就开放式工业网络协议标准CC-Link IE TSN的技术特点和应用实践进行了深入讲解。

 CC-Link IE TSN 开启合作共赢新时代

CC-Link IE TSN在全球率先将千兆以太网带宽与时间敏感网络(TSN) 相结合,在确保控制数据通信实时性的同时,实现在同一个网络中与其它开放式网络、以及与IT系统的数据通信,支持FA与IT的有效融合。TSN是IEEE以太网相关标准的补充,适用于各种开放式工业网络中。CC-Link IE TSN 使用时间分割和时间同步的方式,实现了控制信息通信(确保实时性)和管理信息通信(非实时通信)的共存,为实现智慧工厂提供了技术保障。

 CLPA理事代表、三菱电机自动化(中国)有限公司总裁 王坚

作为CC-Link协会理事单位的代表,王坚总裁首先祝贺新一代工业网络--CC-Link IE TSN在中国正式发布!三菱电机2003年即提出了立足制造现场的制造业整合解决方案--e-F@ctory,通过构建自动化、信息化、节能化的智能制造体系,帮助客户实现企业的综合价值最大化。在e-F@ctory解决方案中,CC-Link协议家族始终是坚实的网络基础。CC-Link IE TSN的发布标志着工业网络应用在速度、精度、安全性和便捷性等方面实现了跨时代的进步。同时,CC-Link IE TSN也是更加开放的网络,这意味着我们将与中国更多的伙伴连接在一起,推动中国制造业的智能化、网络化、信息化更进一步。 三菱电机自动化愿与CC-Link协会一起,与合作伙伴们一起,共同为中国制造业的发展做出更大的努力和贡献。

 

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所副总工、CLPA/TC124秘书长 王春喜致辞

 

 

机械工业仪器仪表综合技术经济研究所副所长王麟琨致辞

 

CLPA中国事务局长 张蓉

CC-Link协会(CLPA)是推进开放式网络CC-Link协议家族的全球组织,全面支持合作伙伴开发兼容产品,在全球设立了11家办事处和6家一致性测试中心。截至2019年1月底,CC-Link协议家族通过认证的兼容产品约1904种,会员单位发展至3458家。标准活动不断取得进步,其中2018年12月 GB/Z 37085-2018:CC-Link IE Safety正式发布。未来,CC-Link协会将积极推进CC-Link IE TSN 先进技术的开发和普及。

 CC-Link IE TSN构筑智慧工厂

 

CLPA全球事务局长 川副真生

在IT技术的推动下,制造业取得了长足发展,满足客户需求,建造有自主性的智能制造的工厂已经势在必行。智能工厂不仅要实现生产现场、边缘计算层与IT系统的纵向融合,还需要在设备之间、加工精度等方面实现厂内横向融合。CC-Link IE TSN满足实时性、互操作性、优先控制、时间同步、安全等需求,具备以下四大技术特点。首先,实现FA与IT的融合。可进行网络的整合,系统构成的自由度增加,配线成本降低;通过采用TSN技术,CC-Link IE TSN 及TCP/IP、其他网络的各种协议可分割成时间段在同一网络线上混合存在;即使有非实时性信息通信混在,也可保证控制通信的实时性,对系统控制不造成影响,方便利用普通的IP通信设备。

其次,高速度、高精度的控制实现。在网络内充分利用同步时间,在规定时间双方向同时发送通信帧,可缩短循环数据的更新时间,大幅缩短通信周期;在控制通讯内可组合通信周期内高速的控制和缓慢的控制,维持要求高速性的运动控制的性能,实现运动控制性能的最大化。

第三,上线、使用、保养的工时削减。使用普通软件工具进行诊断,通过多样的诊断方法/诊断范围的扩大/正确的诊断信息,在网络故障发生时可迅速进行原因分析和系统复位;正确的时间戳记录数据能够用于解析应用之中,可提高预知保全精度。另外,通过多样的开发方式扩大兼容产品数量。可迅速扩充对应产品阵容,从专用ASIC/FPGA嵌装的高功能产品到使用普通以太网芯片用软件协议栈开发的低成本产品,可对应各种类型的产品开发;丰富的兼容产品组合,可进行灵活的兼容产品构成组合。

 CC-Link IE TSN适用领域

一、控制通信和信息通信的融合

 

可进行线型、星型等混合连接的自由配置,也可进行环型连接,在异常发生时利用环回功能可持续通信,可于IT系统的无缝连接以及无线通信。

二、使用普通IP通信产品及高度的驱动控制设备

 

伺服、视觉可高精度地时间同步,因此在移动工件时视觉传感器也可把握正确的工件位置,可大幅度降低节拍时间。

三、广泛的行业适用性

 

在充分利用以太网设备的同时,因重新定义协议实现了高速的控制通信,使适应汽车、电力电子、3C等各个领域的应用。

包括三菱电机名古屋制作所、纳博特南京科技有限公司、南京实点电子科技有限公司、瑞典HMS工业网络有限公司、费斯托(中国)自动化制造有限公司、巴鲁夫自动化(上海)有限公司、新松机器人自动化股份有限公司、德国赫优讯自动化系统有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、莫仕商贸(上海)有限公司、上海湃偓福自动化科技发展有限公司在内的11 家CLPA会员公司代表出席此次活动并集体发言称,将全力支持“CC-Link IE TSN”在中国的推广和产品的研发。

 

三菱电机自动化(中国)有限公司 e-F@ctory推进统括部部长 水嶋一哉

在机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(ITEI)的北京亦庄基地,该所与三菱电机合作,基于e-F@ctory解决方案的理念打造了个性化定制的智能制造示范线。融合了新一代CC-Link IE TSN网络的e-F@ctory,实现快速系统设置和预测维护,促进控制信息和管理信息的融合,优化运动控制和生产节拍,适用于广泛的生产领域。三菱电机计划于今年6月在示范线中导入设备预防性维护,10月进行TSN网络的升级。届时,将实现高精度的数据通信,将IT和FA通过同一网络建设/维护以削减成本,并将通过优化伺服和机器人控制周期影响缩短节拍。

 推进CC-Link IE TSN落地

 

中国运动控制产业联盟理事长 苏崇德

新一代CC-Link IE TSN通过时间分割的方式,让FA与IT的连接成为了可能,也解决了协议兼容性难题,并注重技术平台的开放性,未来将提升解决方案和应用技术的价值。预祝三菱CC-Link IE TSN在中国市场上能够尽快落地,切实帮助中国制造业实现转型升级!

结语:正如王坚先生在“答记者问”环节中所回复,近年来,锂电池、半导体、包括5G等行业即将迎来产业上升期,对技术发展有更高的需求和期望。CC-Link IE TSN将帮助各个行业的应用技术和解决方案实现全方位提升,帮助客户在工业4.0时代占领先机。三菱电机希望与CLPA协会的合作伙伴们一起,探索技术的发展方向,丰富产品架构,推进技术的导入,让新兴产业受益,以此推动整个智能制造技术的发展。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet