• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

Reborn!三菱电机MELSEC iQ-F功能升级

返回

 

▲简单CPU通信功能 ▲扩展网络功能 ▲增强预维护功能 ▲强化安全功能……

       三菱电机可编程控制器MELSEC iQ-F系列自面市以来,就以“基本性能提高、驱动联合强化、工程环境改善”的理念成为制造业先锋产品,为半导体、汽车、物流、制药、视频、新能源、交通等行业和领域提供了更为贴合的智能化解决方案。

       同时,MELSEC iQ-F也在不断更新迭代,扩展产品阵容,强化内置功能,不断扩展应用范围,追求更加卓越的表现。近来,制造业先锋产品MELSEC iQ-F系列功能进一步提升。

简单CPU通信功能

       通过Ethernet连接的PLC-CPU之间,只需通过GX Works3进行简单的设定,既可以在指定的时间接收和发送指定软元件的功能。可以进行FX5U之间的通信,最大可以连接16台;对于iQ-R/Q/L,可以FX5U为通信对象,进行设定、通信。 Ethernet通信端口扩充后,最大可对应8个端口,可对应MELSOFT连接、卡槽通信、SLMP通信。

CC-Link IE现场网络Basic功能扩展

      CC-Link IE现场网络Basic是运用Ethernet的FA网络,使用链接软件,在主站和从站之间定期(循环传送)进行数据交换。与以往的机型相比,速度提升150倍,更新后由之前智能功能模块8台限制,最大可扩展至16台,能够更加自由灵活对应。

4轴简易运动控制功能加强

       FX5-40SSC-S是搭载了对应SSCNET Ⅲ/H 4轴定位功能的模块。表格运行,结合线性插补、2轴间的圆弧插补、以及连接轨迹控制,可轻松实现平滑的定位控制。通过最大4轴控制与同期功能(编码器同期、符号检测等),实现包装机器及加工机等的设备高速化。GX Works3工程软件环境可构筑动态设定画面,设备的试运行更简便。

安全功能强化

       首先,Ethernet通信时的安全功能强化,通过远程合格字认证可防止来自外部的非法连接、安全性、信赖性强化。其次,实行对应防止非法复制用的保密认证。另外,防止经由网络通信对控制系统的非法链接。

功能模块阵容壮大

1. 新增FX5-20PG-D差动驱动器类型,最大输出脉冲5Mpulse/s,连接距离为10m。

2. FX5-DP-M是PROFIBUS-DP主站模块,能够使用缓冲存储器方便地获取从站的通信故障信息及扩展通信故障信息,系统可连接最多64台PROFIBUS从站。

3. FX5-ENET/IP使用CIP通信协议,可与EtherNet/IP网络进行无缝通信,也可以与通用以太网混用,还能与电脑等上位系统连接。

MELSEC iQ-F应运而生

01 CPU性能?功能的提升 ⇒优越性价比的小型可编程控制器
      CPU性能的改善与采用高速总线,实现处理速度大幅提升。 Ethernet、通信端口、模拟量、SD卡槽等的功能内置强化。保密功能的强化可更有效的保护客户资产,维护知识产权。   

02 程序编辑环境的改善与驱动产品间的功能强化 ⇒可大幅度削减设计工序的编程软件
      全新的新一代编程软件(GX Works3)大幅提升并实现其使用的简便性。通信设定与模拟量以及高速计数实现参数设定化。自动显示机型配置图。   

03 与驱动产品间的功能强化 ⇒通过与驱动产品的配套提案,实现生产时间的缩短、设备生产率的提升。
      强化内置定位功能,可对应简易运动控制(SSCNETⅢ/H)。扩展功能的扩充实现设备整体效率的提升。

应对灵活的MELSEC系列

                                                                                  解决智能制造时代的现场课题

        在智能制造趋势下,制造现场面临更多新课题,包括:产品的高性能化、高功能化、高精度/复杂化的生产设备、缩短产品的回收再利用率、生产技术/知识产权保密性等。三菱电机潜心创新,追求卓越,将科技进步融入领先产品,打造MELSEC系列,为提升系统性能、降低开发成本、提高维护水平等企业运营效率提供了完善的整体解决方案。

“制造业先锋产品”MELSEC iQ-F

        小型可编程控制MELSEC iQ-F能够帮助生产系统化的整体提升,有利于改善程序编辑环境,并且便于MELSEC产品间的程序互换,能够实现机器部件的成本优化。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet