• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

2018,你好。

返回

       

      2017年当初许下的愿望是否都已经实现?三菱电机的2017年离不开您一路的支持与关注,回顾2017,我们感动,回顾2017,我们感恩。

年度新品,更多选择 

1、 激光打孔机GTW5系列 

                         
      三菱电机打孔机的应用涵盖智能手机、数码相机、中央处理器、笔记本电脑、平板电脑等诸多领域的高密度电路板。最新推出的三菱电机激光打孔机GTW5系列,汇聚了三菱电机的核心技术: 1)配备了业界顶级的超高速折射镜与新开发的Syncrom(床台同步移动)控制,生产性大幅提升。 2)三菱电机独自开发的三轴直交激光发振器,产生高稳定脉冲,实现高精度,高稳定的铜箔直接加工。 只需要更换内部零部件,即能焕然一新的发振器结构,有效控制加工成本和提高了设备持续运行能力。 3)三菱电机独特的光学设计和控制方式,可对应各种加工困难基板的加工,与各种透镜的组合可以对应各种小孔径加工。

2、光纤激光加工机ML3015SR-F系列


       本系列加工机是三菱电机继ML3015eX-F系列光纤激光加工机获得市场积极反响后,又推出的一款更为实用并且更为经济的光纤加工机系列产品。它继承了eX-F系列的主要优势,在发振器功率方面与eX-F系列的4KW、6KW、8KW向高功率延伸不同,SR-F系列定位在2KW、3KW、4KW以满足对功率要求较低客户的需求。

3、 可对应CC-Link IE Field Basic的伺服放大器--MR-JE-C系列

                                         

       MR-JE-C继承了MR-JE系列的基本功能和先进的易于使用性,尺寸与MR-JE-A/B相同,追加了Ethernet内置端口,可对应HG-KN/SN系列伺服电机。MR-JE-C在无定位模块的情况下也可实现高精度定位,在网路方面支持CC-Link IE Field Basic以及Modbus/TCP网络。

4、 智能•智动 全新工业机器人MELFA FA系列

                              
                   

        新系列保留了高刚性、精凑、高速的优秀本体构造,CR800控制器新能全面提升:控制周期缩短至此前1/2,其中CR800-R控制器与三菱电机R系列PLC无缝结合,通信周期缩短至1/4! 

5、“精通多国语言会话”的宽屏人机界面产品-GOT2000Wide

                                          
       GOT2000Wide采用宽屏显示、窄边框设计,并加入了有金属质感的银色机型,令机身外形更时尚。标配RS232、RS422/485通讯口和2个以太网口,并可扩展无线通信功能。内置声音输出接口,可支持多国语言的声音输出。

 6、凝缩多样化功能,小型智能变频器FREQROL-CS80系列


        CS80系列 具备三角波,强励磁减速,PID控制,再生回避功能等等丰富的功能,可以应用在纺织、搬运、风机、水泵、喷泉、木材加工机械和食品机械等多种领域。 1) 拥有世界最小级别的小型机身,体积为三菱同等机型的57%; 2) 配备通用磁通矢量控制和自动调谐功能,实现高性能; 3) 配备三种适合不同场景的操作面板,操作便利;

多元展示,魅力无限。

FA
产品的多样化是为客户提供贴合实际的解决方案的强大基础。

 

工业机器人
2017年日本iREX机器人展会上,AI与机器人完美结合,吸睛无数。

 

加工机/CNC
除FA产品外,三菱电机的CNC及加工机产品也是众多展会的人气霸主。

 

年度盛事,智造先行。

 1、e-F@ctory获得多项殊荣                        

                             
        
  e-F@ctory荣获2016年度十大最具价值解决方案。                                                         

  e-F@ctory,作为在全球范围内,已实际在制造企业中成功运行的智能制造解决方案,其强大的技术能力不言而喻,且在多年的实践与改善中,e-F@ctory解决方案所具备的可实践性,对于目前中国制造业转型的需求与挑战来讲,更是一大不可忽视的优势。

  e-F@ctory被列入世界智能制造十大科技进展。

  2017年12月的世界智能制造大会上,e-F@ctory列入中国科协智能制造学会联合体发布的世界智能制造十大科技进展,肯定了三菱电机多年在智能制造发展中取得的实际成果。                                                                                

 2、“智科技.创未来”—三菱电机携手常熟绿色智能制造技术创新中心启航智造



        创新中心依托在绿色智能制造领域的技术、人才、平台、政策等优势要素,开展制造行业数据调研、分析,实地了解企业需求,提供绿色智能制造成套解决方案,引领常熟乃至江苏省企业的转型升级。三菱电机在该创新中心设有e-F@ctory整合解决方案大型展厅。三菱电机将加工、装配、检测、包装等生产工序都搬到了展厅,使参观者可以零距离了解系统如何收集生产现场信息,如何分析大数据,并将管理所需数据无缝传送至上位机系统,实现工厂供应链与工程链的最优化管理。

3、 不忘初心,继往开来--三菱电机杯自动化大赛开启第十一年新征程


        
       菱动梦想,八月飞扬!同学们热情高涨,带着自信的笑容,挥洒汗水,书写青春。

4、 三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司第二工厂扩建



       为满足中国市场对工业自动化产品日益增长的需求,2017年4月正式竣工投产的FA产品中国生产公司——三菱电机自动化机器制造(常熟)有限公司的第二工厂,将扩建为现有规模的2倍,并计划于2018年10月正式开始投入运营,强化FA产品的生产体制,助力中国制造2025.

校企合作,再创新纪元

智能制造的发展离不开人才,三菱电机一直致力于自动化未来优秀人才的培养,积极与科研院所、高校等进行合作。目前,三菱电机已经与国内包括清华大学、上海交通大学等几百所高校建立了多种形式的合作模式,例如自动化课堂、师资培养、共建实验室、三菱电机杯全国大学生自动化大赛、工厂参观、认知实习等。2017年,在新建实验室、e-F@ctory前沿技术导入等方面取得了可喜的成绩。                                      

 

      2018,我们一起成为更好的自己!Changes for the Better!

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet