• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

光纤激光加工机ML3015SR-F系列隆重推出!

返回

       

      本系列加工机是三菱电机继ML3015eX-F系列光纤激光加工机获得市场积极反响后,又推出的一款更为实用并且更为经济的光纤加工机系列产品。它继承了eX-F系列的主要优势,在发振器功率方面与eX-F系列的4KW、6KW、8KW向高功率延伸不同,SR-F系列定位在2KW、3KW、4KW以满足对功率要求较低客户的需求。

      缩短修复时间

      配备具有磁性碰撞规避机构的加工头,大大缩短因高速运动而增加的加工头碰撞所造成的停机修复时间;

      节电节能

      搭载可以按阶段性的关闭外围设备的电力及气体供给的“eco模式”,使其在高转换效率的光纤发振器进行节电之外,较其他厂家的光纤机总体更为节能; 此外还提供有关电力和气体的使用记录,供用户分析生产实际,以帮助用户调整生产负荷及分配工作量;

      F-CUT技术新应用

      将过去仅用于加工薄板的三菱电机的独特技术F-CUT,应用于碳钢中板,令人耳目一新。例如:2KW的加工机可以使用F-CUT加工6mm碳钢,并提高效率35%;当然其薄板的加工能力也得到了很大提高,例如2KW的加工机可以使用F-CUT技术加工1mm不锈钢,使效率提高56%。

      另外,2KW的加工机使用三菱电机独特的光束技术,可以将25mm碳钢纳入加工范围;所使用的数控和伺服系统是三菱电机自行开发制造安全和可靠;还配备了使用自动上下料的系统联接方式。 ML3015eX-F系列是名副其实的进口经济实用型光纤激光加工机。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet