• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

支持伺服网络 全新 “MELSERVO-JE-B”系列伺服全新上市

返回

    

      JE家族的新产品MELSERVO-JE-B继承了早先三菱电机发布的MELSERVO-JE的简单易用,高性能表现,全球通用等特点,在同类等级中实属卓越。三菱电机“MELSERVO-JE-B”系列伺服在易用性方面,除了具有“高级一键式调谐”功能,更增加了绝对位置检测系统功能,通过伺服电机编码器用作绝对位置编码器,实现绝对位置检测系统的简单构成。

     在高性能表现方面,本次除了之前MR-JE-A具备的2.0kHz的速度频率响应以外,更添加了三菱电机引以为豪的SSCNETIII/H网络,该网络具备双向150Mbps的高速光传输性能,可实现系统的高响应性。由于采用光纤通信,彻底杜绝了从电源线及外部设备混入的干扰。与金属电缆相比抗干扰性能有了飞跃性的提高。

     空转修正功能可以在XY工作台等轨迹控制中,提高圆弧轨迹的精度。抑制由于摩擦及扭曲等的影响而在伺服电机旋转方向反转时产生的象限突起现象。

     通过和简易运动模块的组合,通过标签检测,电子凸轮,高级同步等功能,实现在包装机,收放卷,机器人传送等行业的高性能化 。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet