• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

M800/M80系列CNC数控系统隆重上市

返回

         

    在中国市场,以手机平板为代表的金属加工需求正持续地急剧扩大,对于加工精度及速度、自动化等要求也越来越高。为满足市场要求,三菱电机推出最新M800/M80系列数控系统, 执着追求卓越性能所带来的高生产性、易用性和灵活性,为加工现场带来无限可能性和创新价值。 
  

     M800/M80系列CNC搭载三菱电机最新开发的CNC专用CPU,微小线段的处理能力达到270K程序段/分,PLC处理能力达到26.0PCMIX,位于世界领先地位,极大缩短了加工时间。通过第4代SSS(Super Smooth Surface)控制及新一代样条曲线功能,极大程度地减少振动,提升了加工精度和加工品质。面向车床,推出了子程序控制II、主轴重叠控制等新功能,实现部分工序同步执行,进一步缩短加工时间。

     此次推出的M8系列产品均为触摸屏设计,可以像智能手机那样进行直感的触屏操作,无需繁琐的键盘操作。M800W系列加入了19寸触摸屏,客户可以自行定制软件操作面板和文档显示等应用功能。同时,对于使用过M7系列的用户,M8新界面无需培训,也可轻松上手。 通过ECC存储、去硬盘化、新的远程I/O单元通信协议、风扇/绝缘性/电源检测等众多设计,极大程度提高了维护性及抗环境性。

      顺应大数据时代的来临,引入MES接口、EtherNet/IP等现场总线,与各种设备的轻松互联成为可能,加强了现场信息的可视化。

      全新的M800/M80系列显示器有从前方安装和从后方安装的两种安装方式,同时使用了9.5mm超薄屏幕和键盘,采用灰阶配色,易与各种颜色的机床搭配,美感与易用兼得。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet