• Register
  • Login

新闻中心

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

中国数控机床展 CCMT

返回

活动日期: 2018-04-09 至 2018-04-13 活动时间: 09:00-17:00
活动主题: 中国数控机床展 CCMT
活动类型: 展会
所在城市: 上海
详细地址: 上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)
展位号: N4—A111
相关产品: CNC

三菱电机将于2018年4月9日~4月13日出席第十届中国数控机床展览会。

紧扣客户最新需求,三菱电机将携最新研制的的新一代数控产品参与本次盛会。

三菱电机的展台位于N4-A111,我们诚邀您莅临指导,现场体验更多最新技术产品,分享更多的信息。在本次盛会中,三菱电机数控产品展台将推出新一代经济型数控系统E80、MDS-E系列伺服驱动、HG系列伺服电机等新一代数控产品。

新一代经济型数控系统E80

最新研制的新一代经济型数控系统E80,搭载CNC专用CPU,大幅提升系统的基本性能;它与MDS-E系列伺服驱动、HG系列伺服电机等新一代数控产品结合,有针对性拓展了行业应用范围;在追求更高的性价比的同时,运用最新的控制技术,兼顾客户更高的性能、更高的精度、更高效率的使用需求,追求更友好简洁易用的人机界面,提高易用性,给客户带来极佳的使用体验!

主要规格如下:


 

 E80A(雕铣机&玻璃加工机行业应用)

与上一代E70数控系统相比,除了最大轴数增至6轴,宏变量指令也扩展至600组,控制性能、切削效率、加工精度上均有大幅提升。

CNC专用CPU(大幅提升基本性能)

搭载了具有高速处理能力的三菱电机独有的NC专用CPU。加工程序处理能力及PLC处理能力的提高缩短了循环时间,同时NC与驱动系统间的光通信速度的高速化,实现高速高精度加工。

o 微小线段处理能力 (与E70相比,提升2倍)
o PLC处理能力 (与E70相比,提升9倍)
o NC与驱动系统间通信能力 (与E70相比,提升3倍)

简易运行画面(追求人机界面简洁易用性)
简易画面仅限于定制量产加工时的所需基本信息,简洁清晰,即使是从远处也能显而易见。画面构成以及所显示的坐标种类可通过菜单进行切换(“简易⇔普通”画面切换),追求人机界面易用性,满足客户不同需求。


缩短准备时间(工件位置测量)
在工件测量画面进行坐标点测定后,从测得的坐标自动计算的数值将被设定,因此不需要使用夹具及千分表进行的手工测量操作。

模拟主轴同期攻丝(支持各种规格机床) 
无需使用特殊的刀具夹具,便可通过变频器等模拟控制主轴进行同期攻丝加工。可对应各种各样机床规格,实现高效率加工。

支持搭配旋转轴
可搭配一个旋转轴使用。 
 

 E80B(车床专用)

与上一代E70相比,增加了丰富系统功能,提升切削效率、加工精度,程序编制修改更方便,人机界面更简易,提升用户使用体验。

简易运行画面
提供限定显示信息的简易运行画面,满足量产加工时的所需信息显而易见。另外,用图标显示使用中的刀具及刀具寿命状态,使刀具状态一目了然。

 
 

工件坐标系偏移(缩短准备时间)
即使所设想的工件坐标系跟实际的工件坐标系存在偏差或者工件长度不同的时候,也可使用相同的加工程序。加工程序的制作也变得简单。 高

精度控制功能,实现高精度加工
搭载了高精度控制功能。通过抑制加工程序与实际的加工轨迹的误差,大幅提高了拐角部及圆弧等的加工精度。通过对加工程序与实际加工轨迹的误差,大幅提高了加工精度。

可灵活进行直径/半径指令切换
可以在任意时机通过G代码,对各控制轴直径/半径进行指令切换;对于车削/铣削加工混杂的程序,可根据加工需求,灵活进行指令切换。

模拟主轴同期攻丝(支持各种规格机床)
无需使用特殊的刀具夹具,便可通过变频器等模拟控制主轴进行同期攻丝加工。可对应各种各样机床规格,实现高效率加工。

程序制作更简单方便
1. 对话式循环插入,制作时间缩短。
只要以对话形式选择加工循环并输入加工形状,便可自动制作加工程序。可边看图纸边通过直观操作进行程序制作,与输入G代码相比,制作时间缩短。

2. 成品形状实时显示
加工程序制作时,输入指令后会以3D图形显示相应的加工形状。由于能边实时确认加工形状边制作加工程序,错误就可以当场进行修改。

3. 程序检查运行
可边看机床的动作边确认加工程序。另外,由于能以任意的进给速度(手轮进给)反复进行顺行/逆行的动作确认,可正确并且简单进行试加工时的动作确认。

4. 3D程序检查,用于程序最终确认
制作完成的加工程序可通过3D图形确认最终的加工形状。可实机上确认详细形状也是一大优点。

以上是结合行业应用示例,对新一代经济型数控系统E80产品的功能的简要介绍,如要了解更多产品,如高响应高精度的MDS-E系列伺服驱动、HG系列伺服电机等新一代数控产品性能特性技术信息,诚邀您莅临我们的展台体验新一代产品的强大性能。

数控设备可视化项目方案展示

实现高效率、降低成本、人力精简——远程生产管理、机械运转状况可视化以及远程服务。

设备运转可视化
方便工厂人员对设备的报警信息、加工状况、运转信息及运转实绩等信息进行监控,也方便管理者实时了解的生产状况。


以上功能究竟是如何实现的?我们在现场展示了实机demo,可以现场体验并了解详细技术细节。

说到这里,您是否对您本次CCMT三菱电机展台之旅更加充满期待了呢?

三菱电机在此,诚邀您的莅临体验。

返回

联系我们
在华机构
技术支持热线
问询与建议

打假信息

软件序列号

FX部分模块停产通知

三菱电机自动化中国微信二维码

Powered By Inchnet